This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:我是否可以询问 BQ25611D 的外设电容电阻参数设置是否合理?

Guru**** 2533210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897067/bq25611d-may-i-ask-whether-the-peripheral-capacitance-resistance-parameters-of-bq25611d-are-set-reasonably

器件型号:BQ25611D

我是否可以询问 BQ25611D 的外设电容电阻参数是否设置合理?



这是可行的吗?
C218、C217。  直接连接到电池的电容器应采用软端电容器或2个串联电容器、彼此放置90°C 、以避免电容器破裂问题在部分短路和过热时发生故障、或通过泄漏电流对电池放电   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错。

    C217和 C218并联连接到 BAT 引脚是正确的。 无需将它们串联。