This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701-EP:TPS74701-EP

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896511/tps76701-ep-tps76701-ep

器件型号:TPS74701-EP

数据表中规定、建议的工作虚拟结温为125ºC μ V、不建议器件在超过该温度的条件下长时间工作。 但是、在150ºC μ F 处有一个热关断结。
-有多少被认为是一个延长的时期? 工作时间为24小时、正常工作时间为125ºC μ s 以上和150ºC μ s 以下?
如果它在125ºC º C 和150ºC º C 以下运行,周期为8小时以上,那么三个月内每天都有"延长时间"受到影响? 也就是说、如果我们说延长的时间(被视为连续的)是24小时、但该部件在24小时中的8小时内使用了更长的时间(例如3个月)、那么该部件是否会提前"死"?
-关断结为150ºC μ F:这是实际结限值,硅片断裂的地方,还是由于器件设计内部限制,实际结最大工作电压将为125ºC μ F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia、

    您提出的问题与组件的可靠性有关。
    当您提高组件的温度时、平均故障前时间(MTBF)会降低。
    MTBF 的温度升高和降低之间的关系在业界众所周知、TI 已经构建了一些工具来帮助客户评估。

    有关质量和可靠性数据的更多详细信息、请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800

    请参阅以下计算器、以帮助您了解器件在温度升高时的可靠性。

    http://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您的回答。 我们知道这些公式。

    这个问题的重点在于了解器件的最高阻尼温度。 我知道它是 Tjmax 关断= 150ºC μ A。

    我还想确认、寿命测试(1000 h)是在 Tj=8 125ºC Ω 时完成的。 即使是根据器件类型推断的、也不会指定它是 Tj 还是 TC。

    问题源于我们预计在大约135ºC μ s 的时间使用器件、但建议运行温度的说明+ Tjmax 关断不是典型参数的事实、提出了我们尝试澄清的问题:

    -注: 连续电流和工作结温受内部保护电路的限制、但不建议器件在超过此表中规定的条件下长时间工作。

    --> 125ºC 在 Tj>T Ü V 下使用时,器件是否会因内部保护而关断? 何时?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia、

    该组件具有典型的热限值、该限值在150C 时生效。  
    我无法找到此参数的容差、但仅具有典型的热限制温度是很常见的。
    热限制电路是一个保护电路、它将在结温达到该温度时关断组件。
    您描述的注意事项表明、我们不建议在保护电路启动的高温下运行。

    总之、组件将在高达125C 的温度下运行、但超过该温度时、它可能会达到热限值。  它通常达到150°C 的热限值。

    请记住、如果结温超过125C、则不能保证数据表参数、因为它们的额定温度范围是从最低温度到125°C、而不是150°C。  因此容差将略有增加、我们建议您验证线性稳压器的功能是否满足您的需求。

    进行寿命测试时的温度为125C。
    请参阅以下链接。  
    我在这些链接中提供了大量信息。
    您还可以在产品文件夹(也称为此器件的 TI 网站)中找到类似信息、但它会将您发送到这些链接。

    http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp#resultstable

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia、

    我看到这一答复没有回答你的问题。
    我相信我已经回答了您的每一个问题、但如果您需要其他支持、请回复并告知我。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    有些事情我不理解、但可能是由于无知(我很抱歉)

    一般而言、数据表显示了 Tjmax (绝对最大结温)、这是物理材料限制导致的典型热限值。 但是、在这种特殊情况下、TI 会在虚拟最高结温和关断最高结温之间做出不同的决定。 这是否可能是因为、尽管在125ºC μ s 给出了最大 Tj、但器件可以在 Tj<150ºC μ s 的条件下工作、但性能未知? 为什么其他器件不会有这种差异(可能是由于内部设计)?

    另一方面、对于温度变化时基故障计算器、我想检查我应该写入哪个 DPPM 来进行计算;我在 http://www.ti.com/support-quality/reliability/DPPM-sample-size-calculator.html 上写入了28、20、其中给出的值考虑了样本大小32495和60% CL、

    我在计算器上获得的数据  应用阿累尼乌斯到0.4FIT @ Tj = 55ºC Ω 的数据略有不同

    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia、

    您的问题不是因为无知。
    我不认为"虚拟最高结温"是一个常见术语。
    事实上、您的同事以前曾问过这一点。
    请参阅5年前发布的以下 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-linear_regulators/f/324/t/394022?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS76701-EP

    根据该论坛的研究、我认为"虚拟结温"和"结温"这两个术语可以互换使用。

    我查看了阿累尼乌斯计算器、我想我看到了您看到的内容。
    我将应用和鉴定温度滑块设置为125C。
    当我键入 DPPM = 0.350000001时、我得到 MTTF = 2.5e+9。
    当我键入 DPPM = 0.35时、我得到 MTTF = 3.33e+9。
    它几乎像是有一个查找表、它使用 DPPM 框中的条目并舍入到最近的值。
    我会使用此计算器作为估计值、但鉴定数据中的值是准确的。

    下面是我输入数据的方式-同样、我认为在线工具可能正在使用查找表。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我无法访问您粘贴的链接、它会提示以下消息:

    -关断最大结温的问题尚未得到解答(可能在链接中、但无法访问):

           关断最高结温的概念是什么?

           - 125ºC 150ºC Δ t 给出了最大 Tj、器件可以在 Tj<1 μ s 的条件下工作、但性能未知?

            -为什么其他器件不会有这种差异(虚拟 Tj 和关断 Tj)(可能是由于内部设计)?

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvia、

    该器件可在125C 以上的温度下运行、但仅在达到过热保护后才会运行。  
    可立即高于125C 或接近150C、或介于两者之间的任何位置。
    我们所讨论的寿命将会缩短、并且在这些高温下无法保证数据表的性能。
    我们尚未将性能表征到125C 以上。

    我想该论坛仅供内部使用。
    我从该论坛复制并粘贴了以下相关信息。

    "。。 虚拟结温..."

    搜索 E2E、您将获得此术语的多个点击量。

    JEDEC 有一个定义、我通常指向该定义中的注释:

    http://www.jedec.org/standards-documents/dictionary/terms/virtual-junction-temperature-internal-equivalent-temperature-tj

    ----

    虚拟结温;内部等效温度(Tj;Tvj)

    (1)表示结温的温度、根据半导体器件热电行为的简化模型计算得出。

    注意:术语"虚拟结温"取自 IEC 标准。 它特别适用于多结半导体、用于在规格和测试方法中要求时表示有源半导体元件的温度。 术语"虚拟结温"可与术语"结温"互换使用。

    (2)虚拟结的温度

    谢谢、

    斯蒂芬