数据表中规定、建议的工作虚拟结温为125ºC μ V、不建议器件在超过该温度的条件下长时间工作。 但是、在150ºC μ F 处有一个热关断结。
-有多少被认为是一个延长的时期? 工作时间为24小时、正常工作时间为125ºC μ s 以上和150ºC μ s 以下?
如果它在125ºC º C 和150ºC º C 以下运行,周期为8小时以上,那么三个月内每天都有"延长时间"受到影响? 也就是说、如果我们说延长的时间(被视为连续的)是24小时、但该部件在24小时中的8小时内使用了更长的时间(例如3个月)、那么该部件是否会提前"死"?
-关断结为150ºC μ F:这是实际结限值,硅片断裂的地方,还是由于器件设计内部限制,实际结最大工作电压将为125ºC μ F?