请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25570
我对 bq25570的 VOUT 有疑问。
当向该电路板施加正确的 VIN_DC 电压值(600mV 或更高)、并且在升压充电模式下满足 VBAT 和 VSTOR 条件时、VOUT 值是否输出约为1.8V?
当我根据数据表中的公式计算预期值时、我知道1.8V 是正确的、但我感到困惑、因为它在实验中表现得不好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.