This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570EVM-206:VOUT 问答

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897171/bq25570evm-206-bq25570evm-206-vout-q-a

主题中讨论的其他器件:BQ25570

我对 bq25570的 VOUT 有疑问。

当向该电路板施加正确的 VIN_DC 电压值(600mV 或更高)、并且在升压充电模式下满足 VBAT 和 VSTOR 条件时、VOUT 值是否输出约为1.8V?

当我根据数据表中的公式计算预期值时、我知道1.8V 是正确的、但我感到困惑、因为它在实验中表现得不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanghyun、

    要确认降压转换器工作正常、 请尝试以下操作:

    1. 使用 JP2连接/EN=BAT (以禁用升压转换器)、使用 JP3连接 VOUT_EN=VSTOR 并删除 JP6

    2. 向 VSTOR 施加高于2.0V 但低于5.0V 的电源

     输出电压应为1.8V。  

    否则、降压转换器会损坏。

    Jeff