This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:保持 EN 为低电平

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897266/tps54620-holding-en-low

器件型号:TPS54620

您好、E2E、

我的客户需要确保 EN 保持低电平、直到微型器件启用 TPS54620。  但是、在将12V 电压施加到 TPS54620后、微控制器会通电。  他们希望添加一个下拉电阻器来将 EN 线保持在低电平、但是他们对如何调整电阻器的大小很好奇。  您对要使用的电阻器值有什么建议吗?  它们可用于其他方法、以确保 TPS54620保持低电平、直到微控制器使能它。

此外、该微控制器使用推挽输出、我可以通过本主题讨论串联保护电阻器的需求:  

http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/454315/1637023?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54620%25252525252520enable#1637023

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    kΩ 确保 TPS54620保持禁用状态、下拉电阻器应小于830 μ A、以便在最大 EN 上拉电流的情况下将 EN 引脚电压保持在最小使能电压阈值以下。 我查看了我们的特性数据、以获取在计算该电阻时至关重要的规格的最小值/最大值、因此不需要额外裕量。

    但是、一旦启用 TPS54620、上拉电流就会增加。 kΩ 下拉电阻需要能够在器件导通后将其关闭、则该电阻应小于200 μ A。

    根据我对该器件的经验、我不知道需要串联电阻器的任何原因、但至少串联0 Ω 不会造成伤害。 我一直直接驱动引脚。 不超过额定电压是需要注意的主要事项。

    Anthony