This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160-Q1:有关原理图和 PCB 的问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897208/tps62160-q1-question-regarding-schematics-and-pcb

器件型号:TPS62160-Q1

您好!

此原理图的目标是构建12-14.4V (4*LiFePO4)至5V/1A 的降压转换器、可用作移动充电器

在基于数据表和其他研究材料构建 PCB 时、我已经完成了 PCB 构建、但不确定这是否可以使用。 因此、我想知道你们是否能为我提供有关 PCB 的反馈。

此外、当我在 PCB 中运行 DRC 时、它说应该将我的 USB 端口屏蔽连接为警告。 我应该去看看吗?

我已连接我的原理图和 PCB 设计。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hojung、

    原理图看起来不错。  您的布局需要注意。  循环回路过长。  数据表中提供了详细的布局说明。  请密切关注这些问题。  USB 端口护罩应连接到机箱接地。  您的 PCB 接地也应使用单点连接连接连接到机箱接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    正如您所说的、应该连接机箱接地、我将一个 GNDPWR 连接到屏蔽引脚。 我很喜欢它。

    但是、我对 PCB 接地应该使用单点连接连接连接到机箱接地感到非常困惑。  

     已连接到机箱接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我更改原理图并更新 PCB 时、我没有警告信号。 这是否很好? 或者、我应该找到一个通过信号点连接的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hojung、

    通常、您可以使用单点连接来连接 PCB 接地 t 机箱。  您打算使用哪种类型的外壳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划在外壳中使用常规塑料盒。 它将位于自行车的头部部分。

    这是您的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hojung、

    如果您使用的是塑料外壳、则不会有机箱接地。  我认为您仍然可以在某些方面改进布局。  输入电容应尽可能靠近 IC VIN 和 GND 引脚。  随着电感器移至更靠近 IC 的位置、SW 节点布线应越来越短。  我还会将电感器旋转180度、以便输出侧靠近输出电容器。  输出电压迹线应更宽。  我通常不对这些元件使用常规蚀刻迹线、而是使用覆铜区。