主题中讨论的其他器件:INA180、、
我创建了一个电路、通过 TPS63802DLAR 的输出以恒定电流点亮灯泡。
TPS63802DLAR 将损坏。 我想就损害的原因和对损害采取的行动提出建议。
请参阅随附文件中的电路图。 电源5V 由 CN2供电。
TPS63802DLAR 的输出通过 R3连接到连接器 CN1、以进行电流检测、
CN1的另一个端子连接到 GND。
一个灯泡连接到 CN1。 灯泡的额定值为5V、1A。 R3上的电压
用于电流检测的是电流检测放大器 U2的 INA180A1IDBVR 输入。
U2的输出除以 R1、R4和连接到连接器 CN3的外部可变电阻器、
来自可变电阻器中心端子的信号返回到 CN3的 PIN2、
而 CN3的 PIN2电压则输入到 TPS63802DLAR 的 FB 端子。
通过使用固定电阻器和可变电阻器来分压、我们将尝试使用
当所需的电流流入灯泡时、通过向 FB 端子施加0.5V 电压来实现恒定电流。
在电路图中、TPS63802DLAR 的 EN 引脚连接到 GND、但实际上是电源
TPS63802DLAR 的电源电压通过电阻分压降低到1/3、并提供给 EN 引脚、
然后、当电源电压足够高时、TPS63802DLAR 将工作。
流经灯泡的电流约为0.5A 至1A。 电源通过打开
流过灯泡的电流最小化、电流值逐渐增加
照明之后、当电流达到大约1A 时、TPS63802DLAR 似乎会受损。
此时、TPS63802DLAR 的输出电压约为5V。
由于输出电压接近输入电压、我想它处于降压-升压模式
运行模式。 观察输出电压波形、可以看到噪声似乎在增加。
损坏后、即使再次打开电源、也无法恢复。
在电路图中、U2的功率来自 TPS63802DLAR 的输出、
但即使 U2的功率来自 TPS63802DLAR 的输入侧、症状也不会改变。
迄今尚未确定损坏的原因。
由于此类反馈、使用具有恒定电流的 TPS63802DLAR 是否合适?
或者在将灯泡用作负载时是否需要格外小心?
查看 TPS63802DLAR 数据表、可以看到它具有过压、过流和
过热保护、似乎不会破坏 easily.e2e.ti.com/.../TPECB_2D00_2915_5F00_RAMP_5F00_DRV_DE56EF8DF356_.pdf