This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:使能引脚上的内部上拉或下拉电阻?

Guru**** 2766635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897232/tps2595-internal-pullup-or-pull-down-on-enable-pin

器件型号:TPS2595

您好!

对于使能引脚、它是否有内部上拉或下拉电阻、如果有、值是多少?  我之所以提出这一要求、是因为我正在使用高电平有效使能部件、并具有10k 下拉至接地端。  上电时、在 uC 联机之前、网络为三态、使能引脚超过使能阈值以开启系统。  然后、一旦 uC 联机、并且不再进行三态处理而禁用启用、输出将按预期关闭。   

我想知道我是否需要将下拉电阻器增加到4.7K 或1k、因此对使能引脚的任何深入了解都非常有用。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    EN/UVLO 引脚上没有内部上拉或下拉电阻器。  

    如您在数据表电气特性表中所见、EN 引脚上的泄漏电流仅为+/- 0.1uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我猜这是 UC 中的上拉电阻。  我将重点介绍这一点。