This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23285F5:最高温度下的 IGSS

Guru**** 2384370 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD23285F5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897080/csd23285f5-igss-at-max-temperature

器件型号:CSD23285F5

尊敬的 TI 团队:

我想使用 CSD23285F5、但 需要最高125°C 的 IGSS 值

数据表指定 了仅在25°C 时的 IGSS、max

您能否在 整个温度范围内为我提供 IGSS、max?

谢谢、此致、

Joe

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的查询。 我上拉了在开发 CSD23285F5期间收集的特性数据、在高达150°C 的温度下、测得的最大 IGSS 值小于50nA。 请注意、这仅供参考、TI 无法保证该值、因为数据表中未指定该值。 除非另有说明、否则数据表中的所有参数均为25°C