This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:LFM 和 Nat 转换器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897013/csd87381p-lfm-and-nat-conv

器件型号:CSD87381P

您好!  

数据表中的图3显示了** LFM 和 Not Conv. 请告诉我每项管理工作吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata San、

    感谢您的查询。 数据表图3中的曲线是根据实际功率损耗和热性能数据生成的、其中 CSD87381P 在同步降压转换器中以图1和2中指定的电气条件运行、并在数据表第5.6节中描述的 PCB 上运行。 自然对流意味着风扇或鼓风机没有外部强制气流。 LFM =风扇或鼓风机通过 PCB 强制气流的线性英尺/分钟。 这通常使用位于电路板正上方的热导线风速计进行测量。 气流通过促进更好的热传递到环境来帮助冷却电源块。 更高的气流(400LFM > 100LFM)允许电源块在相同输出电流下以更高的环境温度运行、或者在相同环境温度下以更高的输出电流运行。 我希望这能充分回答你的问题。