This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调节输出电压的直流/直流转换器

Guru**** 2787375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMR33630, TPL0401A-10, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897085/dc-dc-converter-with-adjustable-output-voltage

主题中讨论的其他器件:LMR23630LMR33630TPL0401A-10LM10011

您好!

我正在寻找具有可调节输出电压的降压直流/直流的替代解决方案。

过去、我使用 LMR236xx 和两个手动焊接跳线在9V 和21V 之间更改输出电压。 我认为这种方法是安全的、但对于 切换输出电压似乎不方便。

因此、我 想使用 DPOT 通过 I2C 更改输出电压。

问题:

LMR236xx 的任何替代器件? LMR23630产品文件夹推荐 的 LMR33630

电源参数:
输入电压:24V 直流(稳压电源)
输出电压:9V 或21V
VOUT 精度:<5%
输出电流(标称值、RMS):< 200mA
输出电流(峰值):大约1.8A
非 Q1等级正常。

如果我使用 LMR33630、并连接  TPL0401A-10的 RUP、RPAR、RSER 和 RHL、如TIDU533
有任何风险? LMR33630正在运行时是否可以更改 RHL?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的问题之一是输出电压的较大范围为9V 至21V。

    您必须选择您的组件、以便在该范围内获得良好的结果。

    因为您已经使用了 LMR236xx、并且具有很好的组件

    我会坚持使用它。

    我会谨慎使用 DPOT。  它们具有未知的寄生电容

    这会扰乱到稳压器的反馈。  它们也可能会在输出中引起干扰

    移动雨刮器时。  我会使用其他方法之一来更改 Vout、如所示  

    您附加的应用手册。  FET 开关或 LM10011。  任何情况下

    保持到反馈引脚的 PCB 走线尽可能短。

    谢谢