This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:最大占空比

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897157/bq24780s-max-duty

器件型号:BQ24780S

您好!

我们是否定义了它可以与 BQ24780S 搭配使用的最大占空比?  数字是多少?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    限制占空比的唯一因素是刷新脉冲、尽管从由于脉冲跳跃而产生的输入纹波的角度来看、性能会开始降低、  

    由于刷新脉冲、您永远不会达到100%占空比、但如果您使用 EVM 并将其设置为在电池输出端未连接任何器件的情况下进行充电、您将看到它仅使用刷新脉冲即可以非常接近100%的频率运行。

    但同样  、当您进入这种情况时、输入端可能会有较大的纹波。   我们不定义限制、因为 IC 不限制占空比、而增加的纹波是一个渐进过程、因此没有硬削减。    我认为、只要最低适配 器电压和电池充电电压之间存在1.2V 的差异、您就可以了。  甚至 可以进一步推动低于1.0V 的差异、但我认为客户如果需要 低于1.0V 的差异、应评估 EVM 的性能。

    请注意 、当开关频率较低时、输入电压可以稍微接近电池电压。  这有助于减少纹波并 提高效率、这两者都很有帮助。  因此、使用600kHz 设置可能会使您获得~100mV 的额外裕度、而默认值为800kHz。    听起来不是很多、但如果您刚好在边缘、它会有所不同。

    此致、

    Steve