请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM340 大家好、
我的客户希望使用高精度 LDO、输出精度目标为1%。 我发现我们只有2%的 LDO、例如 LM340。 我们在这里还有其他选择吗?
这里还有一个问题、TI LDO 能否获得0.5%的精度? 输出电压精度有何限制? 谢谢。
BR、
CL
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charles、
我们的 LM317A 具有1%的输出精度。 但是、在使用可调稳压器时、为了获得总精度、您需要考虑用于设置 VOUT 的电阻器的精度。
为此、 我们提供了 标称精度为1%的 TPS7A47、该器件使用 ANY 输出功能、允许您在无需外部电阻器的情况下动态设置 VOUT。、
我希望这能回答你的问题。