This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:关于模式瞬态@LMR33620

Guru**** 2526380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897063/lmr33620-about-mode-transient-lmr33620

器件型号:LMR33620

你(们)好。

我们的客户需要数据表中的模式更改阈值数据、如图40或图46。

它们在后续条件下使用此器件。

输入电压:26V

输出电压:15V

输出电流:0.2至1.7A

如果没有阈值数据、您能告诉我们在上述条件下的预期模式瞬态和电路运行情况。

此致。

太泰塔玛