This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:RE:补偿引脚断开

Guru**** 2532580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896566/tps61087-q1-re-compenastion-pin-open

器件型号:TPS61087-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61087

您好!

如果 TPS61087 IC 补偿引脚(COMP)开路或补偿电阻器/电容器值漂移、请告诉我对输出电压的影响。

此致、

Amar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在这种情况下、电路将变得不稳定。 输出侧具有大电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

      感谢您的回复。

      如果 COMP 引脚断开、尤其是会对 TPS61087 输出产生什么影响。 它是不是没有输出、还是会产生较大的输出电压纹波?

    (对于值漂移、我了解的输出将不稳定)。

    谢谢、

    Amar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    当 COMP 打开时、它将具有较大的输出电压纹波。