This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001D:在脉冲输出短路测试后烧坏

Guru**** 2549110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2001D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896179/tps2001d-get-burned-after-pulse-output-short-test

器件型号:TPS2001D

您好、先生、

   

    我的客户最近遇到了 TPS2001D 问题。  执行脉冲输出短路测试后、它会烧坏和损坏。

    可以参考下面的波形。 输出峰值电流高达60A、而限流约为10A。

    每次用新的 TPS2001D 替换已烧坏的 TPS2001D 后都会损坏。   

     \

    该波形与左图中的数据表捕获的波形完全不同。

    他们想知道

    (1)在进行脉冲短路输出测试后、哪些因素可能会导致 TPS2001D 损坏?

    (2)数据表中输出电流的测量点为右图中的粉色圆圈或红色圆圈?

谢谢

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    该器件支持接地短路保护。

    您的输入电容器是什么?

    如果手动将输出短接至 GND 而不是脉冲、会发生什么情况?

    尝试增大输入电容值。

    如果仍在燃烧、最好在 EVM 板上进行测试。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

      感谢您的反馈。  

      如果手动将输出短接至 GND、它仍会烧坏。

      输入电容器似乎只有0.1uF。 我将尝试将该值增加到10uF、然后再次测试。

    谢谢

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    输入电容至少为10uF +0.1uF。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

      在输入附近再添加一个10uF 电容器后、输入端的压降会显著改善。

      感谢你的帮助。

    此致、

    Edward