This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:如何更改 UCC28063的软启动时间?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897001/ucc28063-how-to-change-soft-start-time-of-ucc28063

器件型号:UCC28063

在使用 UCC28036的同时、我希望使 PFC 具有较长的软启动时间。 如何更改 UCC28063的软启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

     UCC28063数据表的第8.3.9节(第18页)详细介绍了 UCC28063中的软启动操作。  

    软启动在 UCC28063中的工作方式是、COMP 引脚上有一个电流源为电容器充电。  在 COMP 引脚上的电压超过 VSENSEREG (典型值6V)之前、UCC28063保持在软启动模式。  您可以通过增大 COMP 引脚( UCC28063数据表第27页的图34中的 CP、CZ)上的电容来增加软启动时间。

    另外请注意、如果您要开始新设计、我们建议您考虑使用我们最新的交错式 PFC 控制器 UCC28063A。  UCC28063A 与 UCC28063相同、不同之处在于删除了 TSET 和 CS 引脚上的引脚开路和短路保护故障。  一些客户发现、对于某些设计、开关噪声导致这些引脚错误跳闸故障响应、因此在 UCC28063A 中禁用了它们。

    此致、

    Eric