This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:LM25066能否支持12V、1100W 应用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895980/lm25066-can-lm25066-suppor-12v-1100w-application

器件型号:LM25066

尊敬的团队:

LM25066能否支持12V、1100W 应用?

我们是否有可与客户分享的参考设计?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    LM25066可轻松支持12V 和100A。 我们的客户使用此控制器的时间超过200A。

    我建议您从 http://www.ti.com/product/LM25066/toolssoftware 上提供的设计计算器开始

    请先观看设计计算器中的培训视频、然后再使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GD、

    感谢您的反馈。 如果客户并联使用7-8个 MOSFET、会出现什么问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    对于100A 的设计、您不需要并联7-8个 FET。 您应该能够使用4个 CSD16415 FET 实现100A 的设计。

    请使用我先前分享的设计计算器、检查您使用的 FET 需要多少个 FET。  

    我们建议您在使用设计计算器之前观看以下链接中的视频。

    因此、无需担心驱动8个 FET、但在设计更高的电流时、我们考虑以下几点:

    • 适当选择 TVS 和肖特基二极管以实现输入和输出过压瞬态保护。 随附的文档应帮助您选择合适的 schottky.e2e.ti.com/.../1881.TVS-Clamping-in-Hot_2D00_Swap-Circuits.pdf
    • 为每个 FET 的栅极信号添加栅极电阻器、以抑制由于每个并联 FET 的寄生电感和电容而可能发生的振荡。
    • 在电流感应电阻器上进行适当的开尔文感应、以避免测量误差。
    • 为 Cdvdt 添加基于 PNP 的外部下拉电路、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GD、

    感谢您的反馈。  

    请求