This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:是否可以在 BOOT 端子和外部 BOOT 电容器之间插入5~10 Ω 电阻器、以降低 EMI 噪声?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896400/tps54061-can-5-10-ohm-resistor-be-inserted-between-boot-terminal-and-external-boot-cap-to-reduce-emi-noise

器件型号:TPS54061

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS54061用于他们的新产品。

 他们希望针对 EMI 问题的发生获得以下问题的答案。

问题。  是否可以在 BOOT 端子和外部 BOOT 电容器之间插入5~10 Ω 电阻器、以降低由快速 SW 节点瞬态速度产生的 EMI 噪声?

           插入电阻器的 TPS54061功能是否存在任何问题?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    通常可以使用5~10 Ω 欧姆作为 Rboot 来限制开通速度、但是您需要在 所需开关频率下检查最大占空比(对于 Vin-min 至 Vout-max)条件下的 SW 和 BOOT 波形、开关波形应保持稳定、并引导至高于2.5V 的 PH 电压。

    B R
    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     非常感谢您的快速回复。

     我理解了、我将告诉他们在导通占空比最大时检查 BOOT 和 PH 之间的电压。

     但我可否在 你的答覆中提出几个问题?

    问题1. 您说 BOOT 到 PH 电压高于2.5V。 我认为 TPS54061具有 UVLO 功能、可用于检查电压

         和 PH 之间。 此外、UVLO 检测(或释放?) 根据器件数据表、电压为2.9V (典型值)。

         升压至 PH 电压高于2.5V 是否足够。 或者 电压 是否需要高于2.9V?  2.9V 是否足够?  

    问题2.  您是否具有 UVLO 的最大检测电压?    

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    抱歉、引导至 PH UVLO 的电压为2.9V、而不是2.5V

    Q1:触发启动 UVLO 后、芯片将立即停止开关并开始刷新 Cboot、直到它大约为6V 或等于 VIN (如果介于4.7V~6V 之间)  

    Q2:UVLO 典型值为2.9V、无数据表规格。 对于最大值、您可以使用3.8V 作为粗略估算值。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andy:

     感谢你的答复。

     我明白了。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。