This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576没有输出信号

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895524/lm5576-lm5576-has-no-output-signal

器件型号:LM5576

尊敬的

  我的客户使用 LM5576,输入电压=48V, 输出电压=12v,负载正常输出电流为400mA,但现在没有输出信号,是否有任何好的建议? 谢谢您的 andance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请测试每个引脚电压并将其与 EVM 进行比较。

    请上传电路和 PCB 布局以进行检查。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您的应用问题如何?  请上传电路和 PCB 布局以了解更多详细信息、检查问题是否仍然存在。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

     很抱歉迟到了  

     附件是 LM5576 SCH 和 PCB,请检查,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    C31的 ESR 如何?

    请尝试以下组件值:

    R65=6.8K、C77=18nF、C79=520pF

    使用短而粗的导线将 C74、C75 GND 直接连接到 U14接地窗格。

    B R

    Andy