This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用 bq35100观察到锂离子电池2的电压波动

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896891/bq35100-voltage-fluctuation-observed-for-li-socl2-with-bq35100

器件型号:BQ35100

应用:

我们的器件的工作方式就像每天唤醒5次一样、唤醒周期近30秒、在此期间从传感器进行测量并在 ZigBee 上发送数据并进入睡眠模式。工作模式电流接近80mA、睡眠模式为1.6mA。我们使用两种新器件 采用并联配置的 Li-Socl2不可充电电池(原因是一节电池的持续电流为50mA、因此我们使用两节电池并联来应对这种情况)。电池名称是 LS 14500轴电池。我们观察到的是、

在某些特定时间内、1输入器件(例如、在我们将此并联电池组的电压降至3.0V 期间、将此并联电池组的两个正常工作日(3.6V)进行比较、并在此期间重新启动微控制器板(tensy 3.6)。经过一段时间后、电压再次切换至正常状态3.6V 和 继续正常工作。

2 -我们还使用 bq35100 ic.in 测量此电池组的基准电压。在这里、我们使用实践来确保所有其他模块的唤醒和上电之间的电压(因此仅 Tensy 微控制器板打开) 为了避免电压波动。但在这里、几个小时或一天内观察到的相同情况是、电压从3.6V 下降到3.2V 或3.3V、然后在一段时间后再次切换到正常的3.55V。

因此、我无法理解为什么在几天内电压保持稳定、在一天后电压下降、然后再次烘烤至正常状态。

注意:我最近从现场收到了一个此类电池组、出于检查目的、我打开其塑料装置并分别检查两个并联电池。其中一个显示开路电压3.6V、运行电压下降至3.0V。其他电池显示2.4V 开路电压、运行时也是如此(我认为这里是如此) 电路板在此条件下未正确通电)。因此、我们可以说、尽管存在并联条件、但一个电池的放电比其他电池的放电多(两个电池在首次使用时都是新电池)。


有人能帮助理解这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    不幸的是,这不是我们能够帮助的。 电池出现故障。 但是、两个并联的电池应作为一个电池。 您不应在电池 A 上看到3.6V、在电池 B 上看到3V。在这种情况下、电池 A 应"充电"电池 B。 而是具有较低电压和较高阻抗的电池、因此较高的电池将承受更多的 DSG 负载。  

    您的系统可能未关闭、因此您会不断地加载电池。 我们的监测计在最大电流下运行 的电流为~300uA。 电池电压达到3V 需要几天的时间。

    谢谢、

    Eric Vos