This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提出替换 SY8308的建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896436/asking-for-the-proposal-to-replace-sy8308

主题中讨论的其他器件:TPS54531TPS56637

大家好、

对于输入电压为22V/输出电压为14V (5A)的应用、您是否建议更换 SY8308?

TPS54531或 TPS566630或更具价格优势的器件?

感谢你的帮助。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以查看 TPS56637。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    您能否提供 TPS56637和 SY8308之间的比较表?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

     @您的应用、我认为56637是合适的器件、但实际上我们没有8308的详细规格、您可以向 Lishuang-Zhao 的 tidotcom 发送电子邮件 以进行详细讨论。

    裕昌