This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何计算锂电池的最大充电和最大放电电流

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896697/bq25703a-how-to-calculate-the-maximum-charging-and-maximum-discharging-current-of-lithium-battery

器件型号:BQ25703A

大家好、

 使用 BQ25703A 时、如何计算  锂电池的最大充电电流和最大放电电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    有关  IBAT 测量的计算公式、请参阅数据表第8.3.5.1节"高精度电流感应放大器(IADT 和 IBAT)"。 REG32[6]确定 IBAT 引脚的充电或放电电流。 REG00[3]决定增益。