This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:电源

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895480/tps62125-power

器件型号:TPS62125

您好!

我们在一些设计中使用了 TPS62125降压转换器、我们在一批电路板中遇到了一些噪声问题、想知道是否有任何修复建议、以及原因的任何原因都将不胜感激。
所有 PCB 指南均遵循并附在设计以及噪声输出和 PCB 布局中。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我想您并不关心它的噪声、而是3.3V 输出上的较大纹波、对吧?  您能告诉我您的负载情况吗?  DOE 当您的低电流增大时、纹波会减小?  您能否提供显示输出和 SW 节点电压的放大波形?  两个周期的纹波应该足够了。  此外、我想以高分辨率查看您的布局和原理图。  我无法读取您包含的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答。 我在下面提供了原理图和示波器读数。 您现在可以看到它吗?

    e2e.ti.com/.../Design.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答。 我在下面提供了原理图和示波器读数。 您现在可以看到它吗?

    e2e.ti.com/.../3617.Design.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型电流消耗为1.89mA、但在该故障下测量的电流为6.55mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们加载更多时、振幅没有变化、但频率增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 和 Kumar、

    我需要查看 SW 节点波形以及输出电压。 放大、以便能够识别单个开关脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    基本上、对于该故障、SW OUT (引脚7)和 V OUT 具有相同的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    神秘已经解决!
    开关引脚(SW)上的信号和电压输出是相同的、这将导致发现!
    电感器放置方式错误、导致开关信号与输出电压之间发生短路!  
    以正确的方式放置相同的电感器后、所有电路板都能正常工作!
    谢谢