This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:评估并推荐合适的选项

Guru**** 2576995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896757/ucd3138-evaluate-and-recommend-appropriate-options

器件型号:UCD3138

 您好的朋友:

客户 从终端 客户那里收到1000 W 的特殊充电器、电池电压为28V 至115V、可以充电;

我有以下设计理念、希望咨询您:

方案1:在两级方案中、BOOST-PFC 用于将总线增加至约400V、然后添加相移全桥以实现28V 至115V 的输出电压

缺点、占空比损耗、宽电压调节范围、效率可能不高;优点低成本;简单电路;

方案2:两级方案使用 BOOST-PFC 将总线增加至约400V、并使用双管反激式实现28V 至115V 的输出电压

缺点:效率最低、EMI 整流困难、优势和成本最低;适用于宽电压调节、简单电路;

方案3:在三级方案中、BOOST-PFC 用于将总线增加至约400V、然后添加一个降压转换器来将电压从30V 调整至120V

第三级固定频率 LLC、仅实现完全隔离、第一级匝数比为1:1

劣势、复杂电路、最高成本、优势;最高效

请评估上述三个计划。 哪一个是最好的?

您是否有更好的计划?

您能否使用数据电源计划、例如:UCD3138;

输入

效率

>85%

输出

输出电压(最小值)

28V 直流

输出电压(最大值)恒定电压

115V 直流

输出电流(最大值)恒定电流

8.7A

最大电压下的输出电流(最小值)

3A

输出电流纹波

+/- 0.5A

输出功率

1000瓦

拓扑

CC/CV

电压/电流控制

来自 BMS 的输入

以控制工作电压和电流

保护

过充电关断

>121.8V DC

随温度变化的变化

关闭输出、自动恢复

过热 故障

3.3V 直流信号

输出短路

关闭输出、重新上电时恢复

输出短路故障

3.3V 直流信号

环境

工作温度

-20°C 至60°C

工作湿度

20%至90%

存储温度

-40C 至75C

存储湿度

10%至95%

冷却

负载控制风扇

选项

启用/禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    我认为、最好在 PFC 和 LLC 之后创建具有固定输出的三级。 LLC 输出可以是12V 或28V。有许多设计可为您提供帮助。  

    然后从28升压到28升压到115。   

    此致、

    Sanatan