This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2-DEVICE-FW:无 I2C 通信

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2-DEVICE-FW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896439/bq27z561-r2-device-fw-no-i2c-communication

器件型号:BQ27Z561-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

客户 在其电池中使用 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW、他们发现某些电池无法连接到 I2C、故障率为3/1000。 如果有任何问题、您能否提供一些意见? 这一潜在问题的原因是什么?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关这些故障器件的更多详细信息? 客户是否曾对其进行过编程?  他们是否使用 bqStudio 对这些器件进行编程?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    它来自 Desay 电池供应商、因此我认为他们已经由电池供应商进行了编程。  

    客户看到的是、他们可以使用 I2C 与电池通信。 正常单元可能使用 I2C 进行通信。 电池可以为系统供电;在输出端发生短路后、将会出现 POR、监测计可以再次成功通信。 您能帮您检查这有什么问题吗?

    他们现在使用 BQ27Z561-R2-Device-FW、休眠模式是否允许监测计禁用 I2C 通信?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我认为,我们有必要仔细研究这个问题。  我将向您发送有关此问题的电子邮件。

    Andy