This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22929D:使用电源开关来切换 LED

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22917, TS5A3159-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896268/tps22929d-using-power-switch-for-switching-led

器件型号:TPS22929D
主题中讨论的其他器件:TPS22860TPS22917TS5A3159-EP

您好!

我正在开发新的电子产品、需要在其中切换红色高功率 LED、现在我们使用此电路:

但是、现在我必须为一些附加电路节省空间。 我的想法是使用 TPS22929或类似的 SOT23 IC (适合手提式底板)来开关 LED。 我可以使用它吗? LED 闪烁、但速度不是很快- 10Hz-20Hz。 此外、我的器件由电池供电、因此我需要适合低功耗应用的器件。

你能给我推荐什么吗? 新 LED 的 Imax 为120mA。

另一个备选方案: TPS22860 (更适合低功耗?)

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    欢迎使用 E2E!

    对于此应用、我建议使用 TPS22917、这是我们较新的负载开关之一、提供比 TPS22860和 TPS22929更低的电流消耗。 TPS22917还采用 SOT23封装、便于手工焊接。

    我可能对应用有一个问题、即 LED 的占空比。 由于 LED 将闪烁、因此器件必须在 LED 正常运行期间多次打开和关闭。 您希望此 LED 的工作时间有多长?(例如、全天、半天、一天1小时等)

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答!

    很难说这一点,但我认为每天不超过300个周期(1个周期是40次闪烁-开->关)。 您是否对电源开关的使用寿命有顾虑、因为它应用于更长的周期(如开关显示屏、执行操作并关闭)?

    谢谢、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    第二个问题-如果我使用此模拟开关-TS5A3159-EP、您是否会发现任何问题? 我知道这些应该用于模拟开关、但额定电流似乎可以。

    我希望我们能找到最佳解决方案!

    谢谢、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    要充分了解 TS5A3159-EP 是否是一个好的解决方案、您需要开始新的主题、以便可以向支持该器件的团队提出这个问题。

    对于 TPS22917、负载开关通常用于打开或关闭电源轨、并使其保持打开或关闭较长时间。 我目前正在与团队讨论设备的重复切换是否会长期造成问题。

    我想问一个后续问题、以了解您当前设计的功能。 我的假设是使用 Q1通过使用 Q2来控制 Q1的栅极、从而将电源传递到 LED。 我有一个问题是 Q1上连接3和2的二极管、似乎始终向 LED 输入3.3V 电压。 这是否始终向您的设计中的 LED 输出3.3V 电压?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉、我错误地发布了原理图-我很着急、然后放置了镜像 Q1。 原理图应如下所示:

    因此现在应该可以正常工作:) Q1用于通过使用 Q2来控制 Q1的栅极,将电源传递到 LED。

    请告诉我您的团队所说的内容。

    感谢你们在这段时间里的安全住宿

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    这将是 TPS22917的典型应用、并且对于 TPS22917来说、300个周期或更多周期的负载开关切换不会是一个问题。

    对于您的应用、CT 引脚可保持断开状态以实现最短的上升时间。 QOD 可直接连接到 VOUT、以实现更快的放电、但相对于 LED 闪烁期间的关断状态持续时间、器件的下降时间已经非常短。 VIN 将连接到3.3V 电源轨、您仍需要一个与 LED 串联的电阻器来限制流向 LED 的电流。 ON 引脚是一款高电平有效开关控制器、可在超过1V 的逻辑电平下工作。 该数据表还包含一个应用部分、用于进一步解释 TPS22917的配置。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您和您的团队的支持。

    那么、您担心的"生命周期问题"已经消失了? 或者有哪些限制? 每天1000个周期是否会导致问题? 我确实与客户交谈过、他们没有关于使用情况的统计数据。 但他们确实要求两种闪烁版本:

    1) 1)之前描述的序列- 20Hz 持续3-5秒。  

    2) 2)新-只需打开 LED 3-5秒、然后关闭。

    它用于安全产品-在您打开车门之前、它会闪烁、因此不会让另一侧的人重新安装。使用频率取决于车门位置。  

    那么、关于我的电路:
    - QOD 直接连接到 VOUT

    - CT 开路

    - CIN - 1uF,以便为 LED 提供足够的局部能量

    - CL -我是否需要将电容式电容器与 LED 并联?  

    谢谢、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    问题只是我认为可能是一个问题、但设计团队确认、一天切换负载开关的次数对于开关的使用寿命而言不是一个问题。

    针对您的电路:

    CT:可通过电容器连接至 VIN、以调整器件的上升时间。 可保持断开状态以实现最短的上升时间。

    QOD:可以保持开路、直接连接到 VOUT 以使用内部电阻更快地对输出放电、或通过电阻连接到 VOUT。 运行 TPS22917无需输出电容器。 如果没有输出电容器、则无需 QOD 引脚对任何器件放电、因此您可以将其保持断开状态。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢、这对我帮助很大!

    保持安全、

    1月