This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300的10%高故障率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896518/tps7a8300-10-high-rate-of-failure-of-tps7a8300

器件型号:TPS7A8300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    请确保 PCB 干净。
    如果通过不干净的电路板到 NR/SS 引脚存在泄漏路径、则 NR/SS 电压可能会充电至超过基准电压。
    这会产生您所描述的效果。
    我们偶尔会从客户那里看到这种情况、并且它通常在电路板清洁后消失。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen:

    一旦在 VIN 1.2V 之后将3.3V EN 和4.8V 偏置电压施加到 TPS7A8300上、该器件就不再发生此类故障、并且 Vout = 1.0V、这与预期的情况相同。 当然、故障模式没有对器件进行分水。

    但在 TPS7A8300的数据表中没有明确的说明要求这个计时序列的 knid。 您能否验证 TPS7A8300是否有某些时序要求。 谢谢、

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    我们可能需要此处显示输入电压、偏置电压、输出电压以及 SS 或 EN 的示波器图。

    这是我们可以得到的吗?
    具体而言、我希望看到您描述的时序。
    因此 LDO 无法正常运行、然后在施加适当的条件后、它会按预期进行调节。

    如果这需要多个示波器图、也没关系。

    谢谢、

    斯蒂芬