This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何避免在断电时重新启动?

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895940/how-to-avoid-restart-when-power-off

器件型号:UCC28610

您好!

客户使用 UCC28610作为伺服驱动器的反激式控制器。 15W

输入电压来自直流总线、整流器来自电网。 客户在 BUS(+)和 BUS(-)之间使用3*680uF 电容。 如图所示、在"P"和"CDC"之间。

当切断交流电源并且 V (P-DCN)=60V 时、IC 停止工作。 但当 V (P-DCN)=48V 时、UCC28610重新启动。

是否有任何解决方案可供客户避免这种情况?

黄色:Vgg

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过增大总电阻器值来降低 VGG 充电速度? 它从60V 至48V 的 VGG 充电回使 VDD 导通。