This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:VDD 电压源

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896774/ucc24624-vdd-voltage-source

器件型号:UCC24624

大家好、

我的客户正在考虑将 UCC24624用于 LLC 的 SR。 为了减少 SR 处的功率损耗、他们希望使用其他电源轨作为 VDD 源。 有可能吗? 您对此配置有任何疑虑吗?

- LLC 输出电压:23V

- VDD 的外部电源:16V

我特别担心序列、因为他们的系统可能比 LLC 运行更早地提供 VDD。

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCC24624可以从不同的电压源对 VDD 进行偏置。 UCC24624必须正确偏置才能正常工作。