This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:用于与 BQ78350-R1A 通信的 SMBus 电压电平

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896086/bq78350-r1a-smbus-voltage-level-for-the-communication-with-bq78350-r1a

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我们的设计是微控制器通过 SMBus 与 BQ78350-R1A 进行通信。

该微控制器在 SMBus 上具有+3V3、但 BQ78350-R1A 与+2V5搭配使用。

这是否会导致通信问题?

内部是否有 BQ78350-R1A 内部上拉电阻?

我知道 EV2400的情况是、它内部具有10K 上拉电阻、线路上具有+3V3、

那么、在我们的情况下、它应该以相同的方式工作、对吧?

谢谢、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的 AE 专家将在您回到办公室时为您的问题提供帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    MCU 上的+3V3不应成为问题。 BQ78350-R1A 在这些引脚上没有内部上拉电阻器、因此需要在外部提供上拉电阻器。 EV2400确实提供了上拉电阻、因此在这种情况下、电路板上不需要上拉电阻器。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、如果 EV2400适配器与有上拉电阻的 MCU 并联、是否会出现问题?

    如果是、如何解决它? 微控制器侧的上拉电阻器不应导致什么值

    通信有问题? 我知道 EV2400有10k、SMBus 手册中的内容如下所示:

    1.  kΩ kΩ 的上拉电阻器:SMBus 时钟线的总电阻必须约为10k Ω、 SMBus 数据线的总电阻必须约为10k Ω。 由于电阻器是并联的、因此多个主器件可能会在这里引起问题、从而降低线路上的总电阻。 每当 SMBus 线路被拉低时、就  会发现较差的低电压。 请记住在线路的接收端使用示波器测试电阻。

    此外、与 EVM 一样、添加100R 串联电阻是一个不错的选择?

    谢谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    这可能是一个问题、因为总上拉电阻将发生变化。 以下是 EV2400文档的链接-我相信内部有20k 上拉电阻连接到端口1: http://www.ti.com/lit/ug/sluu446d/sluu446d.pdf

    不需要100R 串联电阻器、但可以在发生瞬态时为这些引脚提供一些保护。 这些器件通常用于 SMBus 和 I2C 器件。

    此致、

    Matt