This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701-EP:运行确认/ABS 最大 Tj 和 Tshutdown

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896844/tps76701-ep-confirmation-of-operating-abs-max-tj-and-tshutdown

器件型号:TPS74701-EP

您好!  

数据表显示、建议的工作/ABS 最高温度为125C。 但是、热关断温度额定值为150C。  

我们能否要求确认150C 是否为正确的值?  
如果是、则即使超过绝对最大值125°C、器件也不会关断?

非常感谢。

此致、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    请参阅此主题当前打开的其他主题。

    e2e.ti.com/.../896511

    我将关闭此主题、这样我们就不会有重复的主题。

    谢谢、

    斯蒂芬