This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:在浪涌测试下、tps2121将重新启动

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893809/tps2121-tps2121-will-restart-under-surging-test

器件型号:TPS2121

尊敬的团队:

客户对 TPS2121有两个问题:

1. IC 将在浪涌测试下重新启动、我添加了原理图供您参考、如果禁用 OVP、IC 也会重新启动。

2.客户没有找到 tSET 的参数说明、您是否会在这里给出一些意见。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    欢迎使用 E2E!

    除了 OVP、TPS2121还具有几个保护特性、这些特性可能会在浪涌测试等瞬变期间重新启动器件。

    我要提到的第一个问题是过流保护。 使用您已设置的 RILIM 电阻器、您将电流限制阈值设置为大约2.25A。 如果浪涌电流高于2.4*ILIM=2.4*2.25=5.4A,则器件将关断25ms,然后使用软启动功能重新启动。

    第二个是 OTP (过热保护)。 TPS2121具有两个过热保护特性。 它具有相对热保护和绝对热温度保护。 当其中一个 FET IN1或 IN2通道的温度高于裸片其余部分60摄氏度时、将启用相对热保护。 如果 TPS2121出现浪涌、且 FET 的温度上升到高于电路板其余部分的温度60摄氏度、则器件将关断25ms、然后使用软启动功能重新启动。 绝对热保护是指整个芯片的温度超过绝对最大规格。 器件将关断25ms、然后使用软启动功能重新启动。

    客户是否知道在浪涌测试期间器件承受的电流和电压大小?

    tSET 是在内部配置的、用户无法在外部进行编程。 客户对 tSET 有何顾虑?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TPS2121输入端的浪涌波形、示波器测量的波形将 TPS2121置于波形的零、因为电压低至零、TPS2121没有输出、那么上面提到的 TPD2121是由过流或过热引起的保护、 请问欠流和过热是如何产生的、60度的过热保护温度是否过低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TPS2121输入端的浪涌波形、示波器测量的波形将 TPS2121置于波形的零、因为电压低至零、TPS2121没有输出、那么上面提到的 TPD2121是由过流或过热引起的保护、 请问欠流和过热是如何产生的、60度的过热保护温度是否过低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当开关尝试打开时、瞬态中会发生过流和过热。 通常会有一定量的浪涌电流流经器件、为输出端的电容器充电。 降低输出端的电容有助于减小浪涌电流。 如果在浪涌测试中施加更多电流、也可能触发器件的过流保护。 当高电流流经器件时、会导致导通 FET 升温。 如果导通 FET 的温度比电路板的其余部分高60C、则器件能够注意到温度差异并关断器件以避免损坏。

    从波形中可以看出、应用到 TPS2121的电压幅度有点不清楚。 您能帮助澄清这一点吗?

    它们是否能够捕获浪涌测试期间施加的电流的示波器脉冲?

    没有输出意味着原理图中显示的所有输出组件都已移除、或者 TPS2121输出端的12V0端未连接负载?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到相同的问题。  是否有办法抑制热切断以进行故障排除?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    器件的过热保护在器件内部进行编程、无法切断。 我建议启动一个新的线程、共享尽可能多的可用信息、我可以帮助您排除设备应用的故障。

    此致、

    Andy Robles