This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27512:栅极驱动器在300kHz 频率下每三个脉冲跳过一次

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896870/ucc27512-gate-driver-skipping-every-3rd-pulse-at-300khz

器件型号:UCC27512

我将 UCC27512栅极驱动器芯片 (同相布局)用于反激式转换器设计、在以300kHz 的频率发送控制信号时、它会跳过每三个栅极脉冲。 我尝试将频率降低到100kHz、从而解决了该问题。 我使用 F28335 Delfino 开发板套件发送3.3V 的栅极信号。

总结:

  • UCC27512栅极驱动器芯片
  • 5VDD (这也是接入由电容支持的电路板的电源)[引脚3 VDD]
  • 来自 F28335 [引脚1 IN+]的300kHz 时的3.3V 栅极信号
  • 栅极电阻器~5 Ω[引脚4 OUT]
  • 引脚2、5、6接地  
  • 跳过每三个脉冲  
  • 在较慢的100kHz 下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santino、

    感谢您的联系。

    在5VDD 下、您的工作电压非常接近 UVLO 轨、驱动器电源可能会深度低于 UVLO 阈值。 请确认5VDD 不低于可能导致跳过脉冲的 UVLO 条件。 您可以通过直接从引脚3捕获 VDD 波形来验证这一点。

    2.同时确保引脚3处有去耦电容器:并联 C1 = 0.1uF 和 C2 >=1uF 电容器。  

    如果您的电源干净、并且300kHz 时没有改善、请在下面提供其他信息。  

    2.您正在驱动的栅极电荷是多少?

    您能否分享原理图、波形

    4.脉冲是否也在启动时跳过或在运行一段时间后跳过?

    此致、

    -Mamadou