This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:使用 IADJ 引脚调整 TPS92512电流调节

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896676/tps92512-adjust-tps92512-current-regulation-using-iadj-pin

器件型号:TPS92512

您好!

我的客户希望使用 TPS92512通过 IADJ 引脚线性调节电流、并通过 ISENSE RES 0.2R 将 PDIM 设置为高电平。 但它们发现输出电流不是0 (约为4mA)。 因此、我想检查这是由于我们的器件限制还是外部电路造成的。 谢谢!  

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    TPS92512不用于调暗至零电流。  数据表第11页底部: "低于180mV 时、TPS92512会很好地进行调光、但电路之间可能会有更大的变化。
    由于内部偏移将 IADJ 拉至0V、不会导致0V 的电流感应电压。会产生一些小电流
    继续运行、除非 PDIM 引脚被拉至低电平或使用 UVLO 引脚禁用器件。'

    除了内部偏移之外、栅极驱动引导电容器通过 LED 充电。  这不是调光到非常低的调光水平的最佳选择。  根据输入电压、输出电压和开关频率、也可能存在其他限制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您的想法。