This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:输出电流的纹波在特定间隔内增加

Guru**** 2506835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896817/lm25119-the-ripple-of-the-output-current-increases-in-a-specific-interval

器件型号:LM25119

您好,

我的 LM25119有问题。

输入电压:12V  

输出电压:0.9V\1.8V\3.3V

负载电流测试范围:0-30A

我通过更改 FB 电阻更改电压、然后执行负载测试。

我发现、当电压为3.3V 和1.8V 时、当负载电流为6-10A 时、输出电压纹波将增加到150mV。

但当输出电压为0.9V 时、输出电压纹波不会增加。

我尝试调整 Rcomp 和 Ccomp、没有改进。

我测试了 HO2的波形。

有人知道这是为什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用哪个 FB 电阻器来更改 Vout? 我建议更改 R29值、而不是 R19和 R28、因为 R19和 R28值将影响环路。  

    对于 HO 行为、您能否将 DEMB 引脚拉至 VCC1以禁用二极管仿真模式并再次检查?

    BTW、如果 Vout 振荡、则环路可能不稳定。  

    附加的 Excel 文件可用于选择组件值。  

    e2e.ti.com/.../6685.LM_2800_2_2900_5119-QuickStart-ICC-Modified.xlsx

    谢谢