This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如果在 tsetup 期间未选择 INY、是否可以'我们是否可以再切换到 IN2?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896696/tps2121-if-iny-is-not-selected-during-tsety-can-t-we-switch-to-in2-anymore

器件型号:TPS2121

大家好、

突出显示的文本意味着什么?

如果我们在 tSETY 期间未选择使用 CP2的 IN2、我们是否无法从任何错误中为系统供电、或者软启动功能是否无效?

谢谢。

Emil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    欢迎使用 E2E!

    TPS2121配置为在第一个电源变为有效(INx > UV 和 INx <OV). )时软启动 然后、TPS2121将等待输入完成设置、然后再开始 tSETY。 在 tSETY 期间、TPS2121将在内部检查引脚(IN1、IN2、CP2、PR1)上的电压、以了解它在哪个配置模式下设置。 完成 tSETy 后、TPS2121控制逻辑将完成其评估、然后继续使用 INX、或者根据配置的不同、它将使用软启动切换至 INY 静止状态。 在 TPS2121决定继续使用 INX 或完成设置 INY 后、软启动功能将不会再次使用、直到其中一个源变为无效(INX、y) OV)。

    这并不意味着您将无法再用 INy 来为系统供电。 上一段中提到的所有内容都是在器件首次打开时发生的。 一旦它达到稳定状态并且您使用 CP2选择 IN2、器件仍将能够切换到新的源。 如果 IN2已经有效(iny>UV 和 INI2 <OV) at the time CP2 is toggled then the device won't use soft start during switchover. ) 器件仍将切换、但根据 TPS2121的配置模式、它将使用正常切换或快速切换。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    Andy Robles