This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001D:TPS2001d 和 TPS2065d Vin 的工作电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896742/tps2001d-operating-voltage-of-vin-of-tps2001d-and-tps2065d

器件型号:TPS2001D

大家好、

我的客户正在寻找 USB 电源开关 、他们担心 TPS2001d 的 VIN 电压范围。

从数据表中可以看出、输入电压范围为4.5V 至5.5V。 他们想知道、如果输入电压低于4.5V、会发生什么情况、无论它是否会影响系统运行。

因为它们的原始解决方案可以支持2.7v、如下链接所示。

此外、您能否提供 IEC62368:2014 G.9中 TPS2001DDBVR 和 TPS2065DBVR 的认证报告和测试报告? 由于竞争对手的原因、如果我们不提供、可以为客户提供。

我们没有机会更换它。

如果存在 NDA 问题、请通过电子邮件将其发送给我。 谢谢。

ben_su@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    数据表显示 TPS2001的 UVLO 为4V。

    因此、TI 获取 最小值4.5V 作为输入电压。

    IC 可能可以在4.5V 以下工作、但 TI 不保证这一点。

    对于 CB 文件、已通过电子邮件发送给您。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。