This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095:与软启动相关的功能问题

Guru**** 2762995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62095, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895624/tlv62095-functional-questions-related-to-softstart

器件型号:TLV62095
主题中讨论的其他器件: TPS56C215

您好!

我有几个与 TLV62095软启动相关的问题。
1) 1)是否具有预偏置软启动控制功能?
2) 2)它是否在 LS-FET 上具有灌电流限制或仅在 HS-FET 上具有电流限制?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    您能解释一下预偏置软启动的含义吗?   

    您是否在问、TLV62095是否可以在预偏置条件下启动?

    我不确定灌电流 限制是什么意思。 您能解释一下吗?

    我想确保我在这里正确回答您的问题。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我以 TPS56C215为例、如下所示。 我在 TLV62095数据表中找不到相同的说明、因此我想知道它是否具有相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    查看方框图、该器件应能够在启动时预偏置输出并在内部 Vref 达到0.8V 目标电压时启动开关。

    由于 TLV62095是由 DCS 控制的器件、一旦电感器电流达到零、器件便会进入省电模式并降低开关频率。 您可以在数据表的图15中看到行为。

    这就是您在这里看不到任何低侧电流限制的原因。 当电流强制为负时、强制 PWM 器件需要此负低侧电流限制。  

    非常感谢!

    此致、

    Dorian