This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:输出放电

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896404/tps63060-output-discharge

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63070

大家好、团队、

 在 TPS63060数据表中找不到有关输出放电功能的说明。
TPS63060没有配备该功能是否正确?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    感谢您的联系。

    不可以、TPS64060没有输出放电功能。  一种解决方案是在器件禁用时使用 PG 输出进行放电、但该引脚的灌电流能力非常有限(可能未经测试)。  

    或者、您也可以使用 TPS630702、它的额定电压/电流与 TPS63060类似、并且具有输出放电功能。  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的帮助回答。
    我提出了另一个问题。
    当我们将上拉电阻器视为 TPS63060上的输出放电时、PG 引脚的最大灌电流能力是多少?

    谢谢、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    我们将必须检查是否指定了该值、因为该输出仅用作 PG 信号、并将告知您。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

     μA 输出通常被设计成灌入大约10k Ω。 它可能会灌入高达100 μ A、但我 μA 这足够高、足以使输出快速放电。

    我建议改用 TPS63070、因为它具有此功能、或者添加了一个具有输出放电功能的负载开关。

    此致、
    密耳