This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:GRPPWM = 00h 时组完全打开

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896237/tlc59108-group-fully-on-with-grppwm-00h

器件型号:TLC59108

尊敬的 TI:

我遇到的问题与以前的客户完全相同: e2e.ti.com/.../723439

如果我将01h 写入 GRPPWM、则群组亮度会如预期的那样非常低。

但是、如果我将00h 写入 GRPPWM、该组将完全打开。 我可以确认我从寄存器读回00h。

下面是完整配置:

REG_0x00:0b00000001
REG_0x01:0b00000000
REG_0x02:0b11110100
REG_0x03:0b11101100
REG_0x04:0b11001100
REG_0x05:0b11111100
REG_0x06:0b00000100
REG_0x07:0b00000100 REG_0xb10011100
REG_0xb1000b1000bREG_0b0011100:0b1000bREG_0b1000b1000b1000bREG_0b0011b
0b 0b 0b 0b 0b 0b


0b REG_0b 0b 011100


:0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 100b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 100


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经进一步研究了、当从较高的组亮度转换到零组亮度时、似乎会出现问题。

    例如、 工作原理:(LED 熄灭)

    GRPPWM = 100
    GRPPWM = 0 

    其工作原理为:

    GRPPWM = 255
    GRPPWM = 1 

    这不起作用:(LED 仍然亮起)

    GRPPWM = 250
    GRPPWM = 0 

    其工作原理为:

    GRPPWM = 250
    GRPPWM = 10
    < 10ms 等待>
    GRPPWM = 0
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DamienD:

    当您设置 GRPPWM = 0时、您能否帮助读取发生故障状态时的所有寄存器设置? 此外、最好在 GRPPWM = 0时与正确状态进行比较。 我无法重复 EVM 上设置的故障。 TLC59108可支持1MHz I2C。 我不确定转换过快是否是根本原因。