This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:bq40z60电池停止显示

Guru**** 2518750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895991/bq40z60evm-578-the-bq40z60-battery-stops-seeing

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60

您好!

我使用通过 SMBus 连接到 Q7处理器模块的 bq40z60。 问题是当我重新启动 Windows 10时、bq40z60电池停止显示。 我还有另一个笔记本电脑电池(戴尔)、它在重新启动后出现。  我通过逻辑分析仪看到、重启时、Q7从 bq40z60和另一个笔记本电脑电池请求寄存器0x44。  应寄存器0x44的请求、电池 Dell 应答 NAK、电池 bq40z60 应答 ACK 并传输寄存器数据(请参阅图)。  对于 Q7、 地址为0x44的控制寄存 器存储 BatterySystemInfo、对于 bq40z60、它是 AlternateManufacturerAccess。 从0x44寄存器 Q7中读取错误值表明电池未连接。

是否可以在0x44寄存器的请求下使 bq40z60应答 NAK 或固定值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    您在哪里获得了寄存器映射?   

    它与 BQ40z60 TRM 中列出的 SBS 命令不匹配。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、这是 QSeven 安装程序 SMBus 的寄存器映射。 我看到它与 BQ40z60 TRM 中列出的 SBS 命令不精确匹配。 是否可以解决此问题? 是否可以使在0x24的寄存器 bq40z60的请求下应答 NAK 或恒定值、就像另一个电池(Dell)一样?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    我不这么认为。

    如果要从 bq40z60获得正确的响应、需要根据 bq40z60 TRM 中的命令列表来实现代码。  无法更改 bq40z60中的命令。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Endy!

    安德烈