This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:CAN SEPIC 可用于恒定输入、可变输出。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896101/tl494-can-sepic-be-used-for-contsant-input-varying-output

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: LM3478LM5155

大家好、

在我遇到的每个有关 SEPIC 拓扑的文档中、输入在范围内变化、输出在范围内的某个位置保持恒定、在降压中工作一段时间、在升压中工作另一段时间。

对于我的想法、我有一个恒定输入、但我的输出应在输入的下方和上方变化。 我建议通过动态/手动调整参考的输入来实现这一点。我认为这是完全可行的。我以前没有这样做过、我可以通过一些建议和示例(如果存在的话)来做、这些建议和示例来自知识渊博的人。

此外,在 SEPIC 设计中升压时,可以实现的输出电压是否有限制,比如,输入和输出之间的比率是否为1:3? 我希望在12V 输入下实现7V 至36V 的输出。 使用电源拓扑手册、我得到的 Dmax 最小值为0.89至0.38。 我想使用 TL494、它可以在单端应用中为 D 提供90%以上的功率。 此应用对成本敏感。  

提前感谢。