This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV61046A:TLV61046ADBVR

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894714/webench-tools-tlv61046a-tlv61046adbvr

器件型号:TLV61046A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我使用 Webench 电源设计器开发使用 TLV61046A 的升压转换器。

升压电路将5Vcc 转换为24Vcc@60mA。

电路工作、但负载为4mA (最小负载) 转换器输出电压为13V。  

我不知道什么触觉和组件与物料清单相同。

可以帮助我解决这个电路问题、或者我需要进行更改以获得24V@60mA 输出?

谢谢你。

Edso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    您可以与我们分享屏幕截图吗? 原理图和仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢敏秋、您好!

    首先、感谢您的关注。

    随附的是用于测试的组件的电气图和图片。
    空载电路的输出电压为24V、但当负载为4mA 时、输出电压变为12.5V。
    我的问题是、如果项目设计为60mA 输出、为什么只有4mA 的电流会导致输出电压下降到12.5V?

    Edsone2e.ti.com/.../8625.WBDesign10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    开关电源具有高速率 dv/dt、di/dt。 因此、布局非常重要。

    您的设置不可靠、会带来大量寄生参数。 它将导致意外问题、并且很难进行调试。  

    我建议您构建 PCB 或应用 EVM 进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    好的、我将根据数据表设计一个 PCB、但我想知道在 WEBENCH 上详细阐述的项目是否正确、我的意思是、60mA 的24V 输出是正确的、并且具有新布局的电路是否正常工作?

    或者、您还有其他建议吗?

    非常感谢、

    Edson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edson:

    如果 Vin=5V、则没关系。  

    请严格遵循数据表中的布局指南。 以便电路按预期运行。