This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:引导 UVLO

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896641/lmr14020-q1-boot-uvlo

器件型号:LMR14020-Q1

大家好、

LMR14020-Q1的引导 UVLO 的值是多少?

Rboot 的建议范围是多少? 谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    启动 UVLO 为3.2V、  

    Rboot 通常为0-20欧姆范围、 但您需要在 所需开关频率下的最大占空比(对于 Vin-min 至 Vout-max)条件下检查 SW 和 BOOT 波形、开关波形应保持稳定、并引导至高于2.5V 的 PH 电压。 还要检查 IC 外壳顶部温度以满足设计目标。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Andy