This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:WSON-6 (DRV)结至电路板的热阻似乎很高

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61158, TPS61165, TPS61161, TPS61160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896578/tps61165-wson-6-drv-thermal-resistance-junction-to-board-seems-high

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61158TPS61161TPS61160

TPS61165DRV 的数据表显示热阻结/电路板为140.2°C/W、这似乎过高。 它高于其自身的结至外壳和结至空气。 与同一系列中的其他 WSON 封装相比、它也很高:

器件 RθJA μ A RθJC Ω(顶部) RθJB μ A ψJT μ A ψJB μ A RθJC (机器人)
TPS61158 70.4. 94.8. 39.8. 2.5. 40.2. 10.2.
TPS61165 80.7 55.4. 140.2 0.3. 36.5. 0.9.
TPS61161 96.1. 89 65.9. 3.2. 66.3 40.8.
TPS61160 96.1. 89 65.9. 3.2. 66.3 40.8.

您能否确认数据表中的信息是否正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

      这些数据是错误的、我们已经必须提交新的热仿真和测试才能获得正确的该值。 请稍等片刻、它将在数据表中更新。

    BR

    肖恩