This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:关于输出电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896470/tps61193-about-output-current

器件型号:TPS61193

您好!

电流限制的计算公式如下所示。

RISET = 2342/(IOUT⁻2.5)

"IOUT"是否为 ILED 的总电流(ILEDx3)?
我们的客户将每通道使用15mA 电流。

Iout = 15×3 = 45mA
RISET≒55kΩ Ω

此计算是否正确?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

       "Iout"表示每个通道的电流。 并不意味着总电流。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    当为每个通道设计15mA 电流时、RISET 为187kΩ Ω。
    在数据表中"引脚配置和功能"的 ISET 列中、kΩ 24至129 μ A。
    是否不建议在 IOUT = 15mA 时进行设计?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

      是的、不建议为该器件针对每个通道提供15mA 电流。 您能否提供应用规格、我可以为您推荐一些器件、因为 TPS61193通常用于高电流应用。

    BR

    肖恩