This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:申请原理图审阅

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896612/tps65400-request-schematic-review

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我们将 TPS65400用于新设计、并将通过专用的 PMBus 连接使用 USB2ANY 进行编程。

TPS65400指示将编程电源直接连接到 VDDD (3、3V)电源轨。

但 USB2ANY 仅生成5V 电压、其图中显示了不同的接线。

我们将按照 USB2ANY 图进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael  

    我看不到图片、您能再发送一次吗? 或者向我发送链接。  

    我查看 USB2ANY 的用户指南、它通过 TPS73533生成3.3V 电压、而不是生成5V 电压。  

    http://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf