This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:有关 ISO5452 OUTH 和 OUTL 引脚连接的问题

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896368/iso5452-question-about-iso5452-outh-and-outl-pin-connection

器件型号:ISO5452

各位专家:

我们的客户正在对其设计中的 ISO5452器件进行评估、他们对 OUTH 和 OUTL 引脚连接有一些疑问:

在我们的数据表中、我们演示了 OUTH 和 OUTL 连接到栅极电阻器、然后连接到 IGBT 的栅极:

但是在某些客户的设计中、我们看到连接如下。 我们能否知道我们的器件更喜欢哪一个? 此连接的设计注意事项是什么?   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    这是一个好问题。 数据表中的方法是提供对导通和导通的单独控制的最典型实现方式。 您展示的第二个数字与具有分离输出的目的背道而驰。  

    这可以通过使用并联电阻器来分散每个栅极电阻器的功率耗散来实现。 如果它们不需要不同的导通和关断电阻器、这是可以的。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    明白了、非常感谢您的解释。